This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:输入电压范围

Guru**** 2431470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129148/bq25172-input-voltage-range

器件型号:BQ25172

对于3节镍氢电池,输入电压范围是多少?它是如何确定的? EVM 何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    输入电压需要高于电池电压+睡眠阈值、并且低于器件充电所需的输入过压阈值。 如果您使用的是3芯镍氢电池,则典型的 VIN 最小值将为1.7V*3+0.135V,以便为电池充满电。  

    EVM 将于9月初推出。