有几个问题。
1.您能更详细地介绍一下数据表中有关计算 CCSR 的公式23吗?
2.此部件上的补偿与其他部件不同(补偿网络接地)。 是否可以使用类型3?
3.在补偿方面,如何保证足够的相位裕度?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有几个问题。
1.您能更详细地介绍一下数据表中有关计算 CCSR 的公式23吗?
2.此部件上的补偿与其他部件不同(补偿网络接地)。 是否可以使用类型3?
3.在补偿方面,如何保证足够的相位裕度?
谢谢。
嘿、Knute、
CCSR 在电气特性中。 您可以使用这些数字
我们通常建议对大多数航天级产品使用2类、但3类是可行的。 当输出电压接近基准电压时、就会变得很困难。
3.如果您想确定器件的相位裕度、我建议先对其进行仿真。 我们无法"保证"相位裕度数足以满足您的应用需求、补偿公式可作为指南、帮助消除转换器频域中的极点和零点。 这种方法有助于确保有一个稳定的工作点、但并不总是会得出特定的相位裕度数。
谢谢、
Daniel
嘿、Knute、
您下载了哪个原理图?
我的理解是、它们在您下载时应该起作用。
您是否删除了 F11窗口中的任何内容?
我们的 COMP 接地的原因是它是一个 OTA 运算放大器
此应用手册向您展示了如何执行此操作:
谢谢、
Daniel