This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:当电池接近满电时、充电电流不稳定、并导致不稳定的 VBUS 纹波

Guru**** 2596595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123317/bq25306-the-charge-current-not-stable-when-battery-near-to-full-and-cause-unstable-vbus-ripple

器件型号:BQ25306

各位专家:

客户电路板发现 BQ25306充电电流在电池接近满电压(4.15V)时不稳定、并导致不稳定的 VBUS 纹波。 捕获的波形如下:

电池电量接近满电量、此时、客户向电池添加300mA-500mA 电流负载以触发快速充电。

客户原理图如下所示:

PCB 布局如下所示:

分析:

1.将输出电容从10uF 增加到20uF、性能可以更好、但无法完全解决问题。

2.发现 FB 回路电容为470pF、改为小于150pF 似乎可以解决此问题。

问题:

1、它是不是由于环路不可操作? 我们应该选择什么是 FB 电容值? 如何计算?

2. 我们如何证明循环稳定或不稳定? 在快速充电模式下、我们是否可以通过环路分析器测试增益和相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否在电池接近充满电时捕获充电电流、VPMID、VBAT 和负载电流? 当向电池添加负载时、器件是否已处于 CV? 该器件具有再充电阈值、如果电池电压低于 VRECHG、则会触发新的充电周期。 他们能否在不增加此额外负载的情况下尝试完整的充电周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    在此处上传客户的测试数据。 您能给评论一下。

    e2e.ti.com/.../XEL5-_555CF05337683A67_-_4E4F82698773_-_FA51B0734267F39714201420_BQ25306_45513575_IC_AF73EF8D0D4E337A_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您能否告诉我如何选择前馈电容值、如果将其移除、会产生什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

      我们已确定最好添加该值以实现环路稳定性。 如果移除前馈电容器、环路中可能会存在一些不稳定、具体取决于电路板的寄生。 可能会导致一些振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复、

    关于环路稳定性、我认为我们可以在客户电路板上测试环路增益和相位、因为环路稳定性不仅与前馈电容器相关、而且与电路板的寄生相关。 在我看来、客户电路板上的前馈容量只是导致振荡。

    这是带有和不带有470pF 前馈电容的客户电路板上的环路测试。

    在 CV 模式下进行了环路测试。

    采用470pF 电容:

    电容为470pF。

    您能否就此案例提供意见?

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

      从结果来看、如果不添加470pF 外部前馈电容器、客户的电路板就会变得更加稳定。 移除前馈电容器时、您是否看到任何振荡? 470pF 会在 EVM 上产生稳定性、但客户电路板寄生外观不同、470pF 应能够消除振荡。