This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:电池充电问题(由于反向电流阻断)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, BQ25060, TPS22917, LM66100, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120495/tps22917-battery-charging-problem-due-to-reverse-current-block

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件:TPL5110BQ25060LM66100TPS25946

您好!

我正在设计一个可与锂聚合物电池配合使用的系统、具有板载充电器(BQ25060)、并且在系统处于睡眠模式(TPL5110)时消耗纳安(TPS22917L)。 您可以在下面看到系统的电源方框图。

插入 USB 后、应对电池充电。
系统应能够通过 USB 端口工作、有时使用电池、有时不使用电池。

这里的一切都很好、除了电池充电部件、正如您所想象的。 我在生产 PCB 并组装电路板后痛苦地意识到了这一点。

TPS22917中的反向电流块可防止充电。

现在、我要问的是、继续为电池充电、有何种解决方案是有意义的。

如果我使用不带反向电流块的负载开关、当充电电压通过内部 MOSFET 的二极管时、会出现多大的压降或电流限制?

或者、如果我将一个理想二极管与负载开关(例如 LM66100或 MAX40203)并联以进行电池充电、是否更好、如下面的方框图所示?



除此之外、如果您有其他解决方案可供选择、我很高兴听到您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、
    我做了一些思考和研究。
    由于负载开关内的 MOSFET 二极管、我认为负载开关无法实现我们想要的设计。
    在任何情况下、电池电压将超过0.2V 至充电器、电池将不会充满电。 我是对的吗?
    最后我找到了这个 IC。
    XC811x (抱歉、TI 不是您的产品、如果有类似的产品、请告诉我。)

    这是一个可控的理想二极管。
    我认为、当我使用其中的2个理想二极管时、我可以解决问题、如下所示。



    如果我用 XC8111这样做、我是否会遇到无法看到的问题? 或者、如果您有任何其他建议、我仍处于打开状态。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmut、

    是的、负载开关通常仅用于电源路径保护或配电、未指定用于提供双向电流。  

    TPS25946具有背靠背 FET、可实现双向电流。  

    如果还有任何问题,我在库纳尔·戈埃尔找到了一个问题,如果你有兴趣的话,他可以向电子保险丝设备说更多。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的回复。  

    但我需要一个超低功耗解决方案。

    TPS25946 具有如此大的静态电流。  

    您对我的第二个方框图有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmut、

    理想二极管不提供电流限制。 你对这个很好吗? 在电池和充电器之间、您需要从器件获得哪些保护功能?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmut、  

    此主题将持续两周、没有回复、因此我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。  

    此致、  

    Elizabeth