This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA-Q1:反向极性保护

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128999/tpl7407la-q1-reverse-polality-protection

器件型号:TPL7407LA-Q1

大家好、团队成员。

由于该器件没有电池反向保护、 我认为需要外部保护。

您是否有反极性保护建议? 是否与以下高侧开关应用手册相同?

https://www.ti.com/jp/lit/an/slvae55/slvae55.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、  

    我建议使用您参考的应用手册中的最后两个条目。  

    不需要接地网络、因为阻断二极管不允许电流朝该方向流动。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth - San、

    感谢你的答复。

    由于串联的输入端子中有50kOhm、我认为该器件不需要限流电阻器。

    如果是、则只需要在执行器(继电器)的电源处使用一个阻塞二极管。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、  

    是的、您回答正确;只需要一个阻塞二极管。  

    此致、  

    Elizabeth