This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128959/tps65988evm-tps65988

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988

你好!

我想在我的新设计中使用 TPS65988、其中一个端口(端口 A)将仅为 UFP、另一个端口(端口 B)将在 DFP 时具有拉电流功能。 我甚至获得了 TPS65988EVM。

现在、我想知道未配置的 TPS65988D 的 POR 状态是什么。 我的问题是、在刚制造的器件上首次应用电源而 TPS65988尚未配置时、会发生什么情况。 在 EVM 上、J6应在按下时禁用从闪存加载配置、同时模拟未配置的 TPS65988。 我有几个 USB-C 充电器,它们的电压高达12V,电压高达20V,主要是品牌名称 HP、Apple、Xiaomi、Razer ... 在按下 J6时将每个引件置于 EVM 的端口 A 中、我会得到不同的结果。 插入端口 A 后、其中一些在 VBUS = 5V 时处于活动状态、因此 SYS_PWR = 5V、其中一些在 VBUS = 20V / SYS_PWR = 20V 且 B-VAR = 5V 时处于活动状态。 除此之外、我想知道协商的电流电平是多少。

我是否错过了在对未配置的 TPS65988执行 POR 后描述默认状态的一些文档?

此外、我想知道该设计是否确实需要外部闪存进行配置? TPS65988是否可以通过具有引导功能的驱动程序例程进行配置、因为它将是 Linux 平台的一部分、当然、如果在 POR 之后端口 A 存在可预测的行为、以便器件能够成功通电?

任何建议或准则都值得赞赏。

提前感谢。
Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    感谢您联系 E2E!

    我将深入了解这一点、并在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin!

    感谢您的及时响应。 我想 我在数据表中的8.4器件功能模式下找到了我感兴趣的答案。  

    但是、如果 您有任何有用的建议、它仍然值得赞赏。

    此致、

    Dejan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    很高兴找到您的答案!

    谢谢、

    Kevin