This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:将 LM5085用作闪存驱动器。 所需的功率是否增加、从而实现过流/短路保护

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123892/lm5085-using-lm5085-as-a-flash-driver-does-increased-required-power-lead-to-overcurrent-short-circuit-protection

器件型号:LM5085

我想在两种模式下将该组件用作电流源。 持续模式、我们将消耗0.2A 的电流。 在1ms 的时间内消耗5A 电流时进入闪烁模式。 IC 响应是否足够?

我模拟了这种情况、结果与我的预期相符。 我构建了它并将其置于测试中。

2.在闪光过程中、过流保护似乎激活。 我增加了 Radj、没有任何显著差异。 它无法满足1ms 内的需求、并且基准电压下降到远低于1.25V。 输出逐渐增加是不可取的。

3、我使用 Rt 时、它看起来值较高、但令人惊讶的是、开关频率在闪烁期间仍会变化。 使用的值为560K、800K 和1K。 以下是我的测量值。 蓝色表示基准电压、红色表示输出电压、绿色表示使用较低输出电阻激活第二个 MOSFET 的闪存命令。 正如您在第二个架构中看到的、电流需求期间的开关频率会发生变化。

 


4.我增加了输出电容的串联电阻、但没有解决问题。

5.以下 Excel 是方案,但没有 RfB1和 RfB2。  

e2e.ti.com/.../0726.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

6、这里是布局

如果收到有关如何进行的反馈、我将不胜感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    LM5085是一款 COT 控制器、因此需要 FB 引脚上的三角纹波。 我怀疑现时的反馈方案是否能做到这一点。 尝试使用3类纹波注入。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Timothy、感谢您的回答。
    我在没有观察到任何改进的情况下完成了您的要求。 我在输出端和 R3、C1和 C2处添加了一个60uF (之前为30uF)电容、作为以下方案。 您可以看到崩溃的基准电压和开关频率变化。 在第一幅图中、红色是 MOSFET 栅极处的电压。

    此处的蓝色线是 IC 上的基准电压


    应该注意的是、我可以从电源系统汲取电流、但问题是分配运行的所需电流突然变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 IC 引脚上的测量值。 绿色是可调引脚、黄色是 VCC、红色是 RT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将闪烁期间所需的电流从3A 降至0.25A。 将电流从0.16A 增加到0.24几乎需要1ms。 因此、在我看来、上升时间远低于我的应用要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、  

    电流的突然增加最初由输出电容器提供--试着增加这个电容器值。

    此外、验证 SW 波形在0.25A 和3A 工作点处是否稳定、并检查 COT 的 FB 处注入的纹波大于20mV pk-pk。

    最后、请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf 

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Habib、如果你在这里需要其他东西、请告诉我。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的支持。
    增大输出电容没有帮助。
    我研究了 FB 引脚上的电压和注入纹波。 纹波 高于 20mV 峰间值。 在上升期间、IC 的运行情况似乎急剧下降。 我尝试通过将上升时间增加到500微秒来缓解这种情况。 它使我们能够消耗更多电流、但不超过0.6A。
    我不确定它来自何处以及如何消除它。

    此致

    HabibCancel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以清楚地显示它是如何发生的。 请查看以下图片。 绿色是 RT 引脚、蓝色是 PGATE、红色是 FB 引脚、黄色是闪存开关的栅极电压、以接地为基准。  

    可以看到、我显著增加了上升时间(黄线)。

    1. IC 以17.5kHz 的频率进行开关
    2. 然后、闪存开关的栅极打开、上升时间延长至900us、
    3. IC 的开关频率增加至63kHz。
    4. 然后、突然、在另一个开关之后有一个非常短的开关、开关时间为73ns、FB 电压突然下降(400mV)、然后 IC 放弃。   图 4对此进行了详细说明
    5. RT 电压在  整个运行期间相对稳定。
    6.  FB 处的注入纹波会减小、直至操作崩溃、但最小值为78mV 峰间值。  

    我想知道为什么在开关打开时 FB 电压显著下降。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    17.5kHz 的 IC 开关频率异常、因为在您的初始电子表格中、开关频率为250kHz。  

    是否可以单独隔离 LM5085电路并将其连接到稳定的输入电源和输出电子负载以检查基本功能?

    这样、一旦 LM5085能够以0.25A 和3A 的电流正确调节、那么我们能否确保降压控制器设计稳定、 问题出在创建恒流源的外部电路上。  

    我希望"独立"LM5085电路能够以250kHz 的频率进行开关、并且能够为您指定的48Vin|19Vout 应用提供0.25A 和3A 电流。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    一段时间以来、我一直没有听到您的反馈、因此我假设您能够在您的结尾处解决此问题

    因此、我现在将关闭此主题。

    如果您仍需要帮助、请随时回复此主题、并重新打开以获得进一步支持。  

    此致、

    Jimmy