我想在两种模式下将该组件用作电流源。 持续模式、我们将消耗0.2A 的电流。 在1ms 的时间内消耗5A 电流时进入闪烁模式。 IC 响应是否足够?
我模拟了这种情况、结果与我的预期相符。 我构建了它并将其置于测试中。


2.在闪光过程中、过流保护似乎激活。 我增加了 Radj、没有任何显著差异。 它无法满足1ms 内的需求、并且基准电压下降到远低于1.25V。 输出逐渐增加是不可取的。
3、我使用 Rt 时、它看起来值较高、但令人惊讶的是、开关频率在闪烁期间仍会变化。 使用的值为560K、800K 和1K。 以下是我的测量值。 蓝色表示基准电压、红色表示输出电压、绿色表示使用较低输出电阻激活第二个 MOSFET 的闪存命令。 正如您在第二个架构中看到的、电流需求期间的开关频率会发生变化。


4.我增加了输出电容的串联电阻、但没有解决问题。
5.以下 Excel 是方案,但没有 RfB1和 RfB2。
e2e.ti.com/.../0726.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls
6、这里是布局


如果收到有关如何进行的反馈、我将不胜感激