This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940电池具有泄漏电流

Guru**** 2518750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129216/bq76940-bq76940-cells-have-leakage-current

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

你(们)好

在采用 BQ76940进行客户设计时、他们发现 5、6、7系列电压比其他电压低。

采样电路的电流约为1mA。 附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../BQ76940-_2800_2_2900_.pdf

请帮助检查原理图。

正在等待您的参考。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    它们在哪里测量1mA 的电流? 我在原理图中没有看到任何明显的错误。 我注意到 NC 引脚和电容引脚之间有1k 个电阻器(这些应该为0欧姆)、但我认为这不会解释这个问题。

    当您说5、6和7时-您是指 VC5、VC6、VC7、还是指 BAT5、BAT6、BAT7?

    由于这是一个10S 系统、他们是否有理由使用 BQ76940而不是 BQ76930?

    此致、

    Matt