This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:LM5141QRGERQ1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129198/lm5141-lm5141qrgerq1

器件型号:LM5141

您好!

LM5141在轻负载条件 下消耗的电流是多少?在设计中,DEMB (二极管仿真)引脚被拉至高电平,以便继续运行(FPWM)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    如果控制器在 FPWM 模式下运行、则 VCC 电流(以及 VIN 电流)主要是驱动功率 MOSFET 所需的电流。 这实际上是每个 FET 的 Qg*Fsw、其中 Qg 是 Vgs = 5V 时的 MOSFET 栅极电荷。 相对于此栅极驱动直流电流消耗、控制器静态工作电流微不足道。

    我建议您填写 LM5141快速入门计算器来检查此设计。

    此致、

    Tim