This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:占空比信息

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129261/lm5145-duty-cycle-information

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

用于需要高占空比的应用中、我正在查找有关开关频率函数中的最大占空比(典型值和最小值)的信息。 理想情况下为曲线。

这些信息仅在100kHz 和400kHz 时在数据表中给出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!  

    频率范围内的最大占空比取决于数据表 EC 表中提供的最小关断时间。 Dmax =(TSW -toff-min)/TSW、其中 TSW = 1/FSW。 LM5145即使在压降条件下也能保持固定频率、而 LM5141等控制器具有频率折返功能、从而提高了有效的最大占空比。

    此致、

    Tim