This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:组件适用性

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129337/tps25947-component-suitability

器件型号:TPS25947

您好!

请参阅随附的图纸  

我正在设计一个 MCU 板、该板将与子板通信以获取传感器数据。

在 MCU 板 上、我希望保护输入电压免受浪涌、EMI、将电压钳制在最大5.6V、使用电子保险丝进一步控制电压和电流。

此外、我希望子板具有相同的值。

MCU 和子板之间连接了一些数据线

从子板到 MCU 板的一个模拟电压

我选择了几个组件、我觉得这些组件可以完成任务。

我希望获得有关我的选择的建议或建议、并确保我选择了正确的组件。

请参考图片并回答标记的问题

此致

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    欢迎使用 e2e。 我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel