This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:从 UCC256301切换、原理图更改

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128829/ucc256402-switch-from-ucc256301-schematic-changes

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256301UCC25640

您好!

由于  交付问题、我的客户雀巢需要从 UCC256301切换到 UCC256402。

他们在其现有设计中测试了'6402、并观察到由于频率较高(?)、变压器上的温度较高。

您能告诉我们所需的原理图更改吗?

测试条件:230V 交流输入电压、24V 直流输出@ 4A 连续负载

UCC25630–1.

UCC25640–2.

变压器的温度

变压器的温度

 初级绕组上的波形–64k Hz

 

 

初级绕组上的波形 –85kHz

 

谢谢、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    对于相同的负载和相同的输出电压、无论使用何种控制器、对于给定输入电压、相同的谐振回路参数、运行频率应相同。 那么、在这里、输出电压是否得到调节? 您能否分享这两种情况下的输入电压、输出电压和负载电流图表。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 您好!

    感谢您的快速回复。 我已在输入/输出上连接了多个波形。 您是否看到任何可疑情况?e2e.ti.com/.../Vertuo-UCC256402-Migration-Issue.zip

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    您能否告诉我从哪个版本的控制器捕获的波形。 我无法区分它们。 您也可以在今天或明天随时向我发送 WebEx 会议详细信息。 我们可以仔细检查它们。

    此致

    马尼肯塔 p