This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:输出电容器

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129131/tps7a37-output-capacitor

器件型号:TPS7A37

大家好、

我对下面数据表的内容有疑问。


我知道最好使用具有更高 ESR 的电容器、但我的理解是否正确?
例如、如果使用10uF、ESR 必须为5mΩ Ω 或更大。 是这样吗?

此致、

石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    如果您使用单个10uF 电容器、您可能不需要担心 ESR、因为如下划线句子后面的句子所述、返回器件接地的电流环路的寄生电阻将足以提供所需的 ESR。 例如、如果您使用2x4.7uF 而不是单个10uF 电容器、那么您是正确的、因为对于一阶近似、并联电容器的 ESR 会像常规并联电阻器组合那样进行分频。

    此致、

    Nick