This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:关断时的最大 IN 引脚电流

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129207/tps709-maximum-in-pin-current-in-shutdown

器件型号:TPS709

大家好、

您能否告诉我 TPS70950关断时的最大引脚电流?

从图6-17可以看出、关断模式下的最大接地引脚电流 看起来像是~250nA。

在该主题中、我们提到在高温下 EN 引脚电流可高达600nA。

此外、还讨论了 IN 引脚上的关断电流将是 此 线程中接地电流和 EN 引脚电流的总和。  

那么、关断时的最大输入引脚电流是否可以估算为250nA + 600nA = 850nA?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    图6-17仅显示了典型数据、因此它不代表最大值。 根据特性数据、在高温(即125C)或低温(即-40C)下、关断电流也可高达600nA。 因此、在整个温度范围内、更好的最坏情况估算值大约为1.2uA。

    此致、

    Nick