This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:要求 BQ25713RSNR 设计审查和建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129126/bq25713-asking-for-bq25713rsnr-design-review-and-suggestions

器件型号:BQ25713

大家好、

客户希望设计 BQ25713RSNR。

电池为3芯。 (3.8V*3) 4000 m AH。 这是否可以使用?

 

BQ25713RSNR 没有 TS 检测。 如果充电异常、SOC 是否需要关闭电荷以提供保护?

 


感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    对 您的两个问题都回答是。 BQ25713支持1-4节电池。 它依靠电池电量监测计/监测计来提供保护。  

    此致、

    老虎