This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:BQ27530-G1 CAN#39;t be 编程、我们尝试使用 EV2300对芯片进行编程、它将在编程过程中关闭。

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128072/bq27530-g1-bq27530-g1-can-t-be-program-and-we-try-to-use-ev2300-program-the-chip-it-will-shut-down-when-it-program-process

器件型号:BQ27530-G1

您好、支持团队

我们无法对 BQ27530-G1进行编程、并尝试使用 EV2300对芯片进行编程、该芯片 将在编程过程中关闭。

如何解决无法编程问题。
我们检查 Regin 和 CE 引脚、监测计已启用并已通电。

如有、请告知我。

谢谢、


此致、


劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您能否解释所采取的确切步骤以及观察到的情况?

    您是否能够在编程之前以及编程变得无响应后成功通信? 如果出现这种情况、则可能是电量监测计在编程期间出现问题并被欺骗。 如果在编程过程中电源暂时中断、则会发生这种情况。

    您是否能够恢复监测计?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt

    1.您能解释所采取的具体步骤以及观察到的情况吗?

     当我们使用 Battery Management Studio 的 EV2300对 BMU 进行编程时、BMU 将会中断、我们会反复尝试、 也无法对其进行编程

    编程之前和之后是否能够成功通信?

     是的、如果通信未成功、它将提醒 I2C 未连接。

    如果是这种情况、则电量监测计在编程过程中可能会出现问题并被欺骗。 如果在编程过程中电源暂时中断、则会发生这种情况。

     否,电源始终正常

    您是否能够恢复监测计?

     芯片需要重新焊球也许我们无法做到

    --------------------------------------------------

    我们应该转储 log.file 还是 屏幕截图?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    如果监测计已编程且编程无响应、则很可能会因编程不良而被欺骗。 恢复这种情况的唯一方法是、如果在编程后监测计未发送到固件模式、您可以尝试再次对其进行编程、如果监测计被发送到固件模式且编程不良、则不可恢复、除非您可以将其恢复到 ROM 模式。

    此致、

    Wyatt Keller