This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:商品编码与生产日期代码不匹配

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126395/tps75003-item-code-does-not-match-date-code

器件型号:TPS75003

你好。

从箭头购买的部件、看到商品代码和 DC 不匹配。

商品编码为"21" 、与器件主体标记匹配、但与 DC ON 标签不匹配、后者应反映"25"(2022年5月)。

请告知这是否可以接受?  

谢谢

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我们将在此 E2E 上审查该请求、并在本周结束前提供更新。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    是否有更新?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    是否有更新? 很抱歉、这是一项紧急生产、我们需要在继续使用商品之前进行确认。 谢谢!

    谢谢

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    是否有更新? 很抱歉、这是一项紧急生产、我们需要在继续使用商品之前进行确认。 谢谢!

    谢谢

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    我仍在研究这一点。 请在本周内回复。 很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您的耐心等待。  顶部标记和外部标记不指向同一批次、因此我们无法保证这些器件的状况。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的回复!

    能够详细说明"顶部标记和外部标记不指向同一批次"?

    我们如何才能分辨它不是同一批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    我们在返回顶部标记和标签后进行的内部调查显示了这一点。

    您最初对不匹配的担心似乎是正确的。

    谢谢、

    Daniel W