This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:bq25731 d/s 中某个参数的含义

Guru**** 2515595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128753/bq25731-meaning-of-a-para-in-bq25731-d-s

器件型号:BQ25731

您好:

BQ25731的 d/s 图中有很多需要计算的。

其中一个现在是以下段落

从突然出现的"系统电流上升"中可以了解什么? 此处引用了哪个系统电流? 充电电流不是 全部从源极路径到电池的电流、而是在芯片非常严格的控制下?

如果我们认为 BB BQ25731已经设置为从电池的角度对5S 电池进行充电、则其充电电流由5S 确定、除此之外什么都没有。 当此充电电流下降时、不可能存在其他"系统电流上升"! BQ25731是否有另一个灌电流通过在该系统中发送电流来保持断电?

感谢对此作出的任何澄清。

更多内容...

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    很抱歉造成混淆。  从其他文档复制的文档。 BQ25731中没有系统负载。 该段应修改为

    "充电器支持动态电源管理(DPM)。 通常、输入电源为提供电源
    为电池充电。 当输入电流超过输入电流设置(IIN_DPM)时、
    或者输入电压降至输入电压设置(VINDPM)以下、则充电器通过减小充电电流来调节输入电流。 "

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger 您好:

    感谢您的澄清。

    我将复制粘贴、并将此澄清保留给我们团队中的其他人、以供了解。  

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  谢谢。