请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
如果我正在正确读取该器件的数据表、它将锁定到 LiCoO2。 在 NMC 单元中使用此功能时、您预计会看到什么错误? 电池组容量仍待定;1SxP、约为0.5Ah 至6Ah。 最大功耗约为1.5A。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我正在正确读取该器件的数据表、它将锁定到 LiCoO2。 在 NMC 单元中使用此功能时、您预计会看到什么错误? 电池组容量仍待定;1SxP、约为0.5Ah 至6Ah。 最大功耗约为1.5A。
谢谢!