This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:化学差异

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129083/bq27421-g1-chemistry-difference

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

如果我正在正确读取该器件的数据表、它将锁定到 LiCoO2。 在 NMC 单元中使用此功能时、您预计会看到什么错误? 电池组容量仍待定;1SxP、约为0.5Ah 至6Ah。 最大功耗约为1.5A。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    只要它们的 OCV 与 DOD 曲线紧密匹配、化学类型就不如它们重要了。 您可以使用 GPCCHEM 工具来查找与您的电池最匹配的化学 ID。

    此致、

    Wyatt Keller