This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:配置 BQ34Z1xxEVM 以使用 bqStudio 进行正确操作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129053/bq34z100evm-configuring-the-bq34z1xxevm-for-correct-operation-with-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1BQ34Z100

我们仍然需要帮助、以使 bq34z1xxEVM 能够与 Battery Management Studio 和我们的新型镍氢电池组配合使用。  通常、bqStudio 会自动检测 EVM 中的监测计。  - bq34z1xxEVM 不是这样。  我们应该使用哪个版本的 Studio?  我们是否有正确的*。bqz 文件?

我们应该使用什么确切的*。srec 文件?如果 bqStudio 无法识别它、我们如何使用编程屏幕将它加载到监测计中?

 

我的一位队友写道:

“当我启动 Battery Management Studio 并选择 bq34z100G1电量监测计时,应用程序会警告设备不兼容。 我已经尝试过 TI 网页上提供的两个版本(1.3.111.1和1.3.101.1)、两者都说器件不兼容。 这可能与化学编程问题有关。”

-下面是错误消息…的屏幕截图

接下来,我们将尝试设置测试我们的新电池组,该电池组由7节采用7S-1P 配置的 Panasonic BK-120AAHU 电池组成。  Panasonic 公司分享了以下内容:

制造商

模型

化学 ID

松下

BK120AAHU

641.

我的同事写道:

“我正在尝试使用 TI Battery Management Studio 对我们的电池数据进行编程。 我想对电池化学 ID 0641进行编程。 为此、我已将化学数据更新为982版。 当我尝试对化学 ID 进行编程时、我收到以下错误消息:Chemistry programing failed! 错误代码= 1721。 请参阅随附的图片。”

您能帮助我们让我们的系统运行吗?

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    您应该使用 BQStudio 中的.gg 文件手动打开监测计、然后使用产品页面上的 SREC 文件对器件进行编程。 默认情况下、EVM 随附 BQ34Z100固件、而不是 BQ34Z100-G1固件、BQStudio 不支持 BQ34Z100、除非您对新固件进行编程。 这很可能是您在化学 ID 编程期间看到错误的原因、它可能会映射到错误的位置、在对-G1 SREC 进行编程之前、我不建议更改或编程任何其他内容。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、感谢您的回复。  什么是".gg 文件"、在哪里可以找到它?  如何使用此文件"手动打开监测计"?

    在哪里可以找到产品页面上的"SREC 文件?"  我找到了以下链接:

    bq34z100-G1器件固件

    ...它允许我下载一个文件:sluc580.zip、其中包含可执行文件:"bq34z100G1Firmwarebunder-0.16-windows-installer.exe"

    接下来如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    抱歉、我输入错误、您可以手动打开 BQZ 文件(当 BQStudio 打开且监测计未自动检测到 BQZ 时、您可以选择右侧) BQZ 文件位于 BQStudio 下载路径的 Config 文件夹中。

    这是正确的固件下载、当您运行安装程序时、它将为您提供.srec 和.bqz 文件、并使用 srec 文件对监测计进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller