This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660CDR PD 计算器

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128783/tl7660-tl7660cdr-pd-calculator

器件型号:TL7660

您好、支持团队

我们需要了解用于功率耗散的 TL7660CDR。

我们看到数据表 Tj=150度、环境温度=30度

我们计算器 PD=(150-30)/97=1.23W 是否正确?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您确切地想计算什么? 很抱歉、我对您的需求有点困惑。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    我们需要知道降额工具的 θ JC 和 PD 值。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    如果我正确地理解了问题、为了降低功率、您无需使用封装的最大功率耗散、而是在用例期间 IC 中耗散的功率。 因此、根据您的用例、您可能会在数据表中找到效率曲线、并可以估算与100%相比、降低的功耗。

    如果您想计算封装允许的最大功率、则上述计算是正确的、但实际上应该更少。

    此致、
    Brigitte