This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:关于 TPS26631的电流限制功能

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127442/tps2663-about-the-current-limit-function-of-tps26631

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 支持团队:

我对 TPS26631启动期间的电流限制有疑问。
我知道 PGOOD 将为低电平、直到 VIN = VOUT、IOUT 在启动期间将被限制 IOL。 但我看到浪涌电流(I_IN)在启动开始点超过 IOL、并花了一点时间限制为 IOL。 (如果没有限制、在我们的系统中启动期间 Iout 可能会超过 IOL。)
我想知道启动点的最大电流、以及将 IOUT 限制为 IOL 需要多长时间。 请告诉我这些内容。

谢谢

此致、

Watanbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanbe、

    电流限制环路的典型响应时间为30us。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的重播。

     电流限制环路的最大响应时间是多少?

    7.5kΩ 我们的测量值(R_ILIM=2 μ s)、它的外观超过30us。

    此外、在此期间流动的最大电流值是否取决于系统?

    此致、

    Watanbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanbe、

    30us 是典型设计规格。  

    电流限制有+/-7%的变化。 只要它处于设定电流 限制值的+/-7%之内、它就无关紧要。

    请允许我们理解为什么它很重要。 ?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。

    我们是否可以理解为什么它很重要?

    →、因为我们要确定系统浪涌电流的最大值。

    请告诉我以下两个问题。

    (1)您是否知道电流限制环路响应时间的最大规格?

    (2)这是否意味着电流限制环路响应时间之前的瞬时电流值(上面波形的红色部分)也在电流限制值的±7%之内?

    此致、Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanbe、

    浪涌电流可由 dVdt 引脚上的 Cdvdt 电容控制。

    我们不会描述电流限制环路的响应时间。 因此、我们没有最大规格

    电流可能超过电流限制值的+/-7%、然后电流限制环路才开始工作。 我只是指向您的测试波形  

    此致、

    Rakesh