This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:周期计数

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125344/bq27531-g1-cycle-count

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24192

您好!

我还有一个关于 BQ27531-G1的问题:周期计数。

根据 BQ27531-G1 TRM、当累积放电≥CC 阈值时、会发生一个周期。  CC 阈值=4000mAh (通常设置为设计容量的90%、4400mAh)。  当监测计累积足够的放电容量等于 CC 阈值时,它将 CycleCount()递增1。  当我对电池执行放电和充电时、 周期数增加到1。

但我观察到、当我使器件保持持续充电状态时、电量监测计也会增加周期计数。 它不应该发生、对吧? 因为我没有对电池放电。 为什么会发生这种情况?

此外、当我使用连续电源适配器持续打开器件时、8天后器件会生成电量监测计误差。  

正在等待您的回复。

此致、

Janhavi Rane

e2e.ti.com/.../HardwareFehler_5F00_Check_5F00_Test_5F00_02_5F00_08_5F00_2022.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    我看到周期计数在 Q 传递电荷大约1500时递增。 在您的情况下不应发生这种情况、因为 CC 阈值为4000mAh。

    为了更好地帮助您解决此问题、我是否可以看到您的 gg 文件? 我想确认您的配置是否正确。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢你的答复。

    请参阅随附的 gg 文件。

    此致、

    Janahvi Rane

    e2e.ti.com/.../Board_5F00_15.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    我与我的团队进行了一些挖掘、无论充电或放电情况如何、监测计都会检查周期计数。

    监测计的主要参考值为真 FCC。 因此、如果放电期间传递的电荷超过真实 FCC 的百分比、则电量监测计将增加周期计数器。  

    在这种情况下、真正的 FCC 可能会在充电期间下降、从而有效地降低了 CC 阈值、因此充电期间的周期数增加了一。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    再次感谢您的澄清。

    但在我们的案例中、真正的 FCC 为何在连续充电期间下降? 如果电池已充满电(100%)并且仍然连接了电源适配器,则 FCC 应保持恒定,对吧? 它不应降低 CC 阈值。

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    FCC 在放电开始之前进行稳定、并基于针对特定温度和预期负载从满到空的仿真。

    请注意 FCC 在"连续充电"期间是如何降低的。 您如何为设备持续充电?  



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    谢谢你。

    我们使用  bq24192电池充电器管理 IC 和5V/3000mA 外部电源为器件持续充电。

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    我一定会检查充电器。 查看下面的电流是如何跳跃的。 一旦达到收尾电流、尝试执行恒定电流、然后查看这是否可以解决问题。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    好的、我将使用 恒定电流进行检查。

    此致、

    Janahvi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

     对我来说,还有几个术语不清楚。 我有以下问题:

    1) 1)如前所述 、充电期间周期计数增加、这是否正常?

    2) 2) 我们已将锥形电流设置为150mA。 充电终止的一个条件是 、当平均电流<锥形电流时、充电终止在平均电流小于150mA 时发生。 如上所述、如何实现恒定电流?  

    3) 3)如何在充满电条件(持续充电状态期间)后停止传递电荷?

    4)在我们的情况 下、充电器寄存器 ITERM [3:0]=终止电流限制位是保留的、因此我们无法设置终止电流。 我们有 ITERM[3:0]= 0000。 如何控制或设置充电终止电流?

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    1) 1)如前所述 、充电期间周期计数增加、这是否正常?

    无论充放电与否、监测计都会检查周期计数。

    2) 2) 我们已将锥形电流设置为150mA。 充电终止的一个条件是 、当平均电流<锥形电流时、充电终止在平均电流小于150mA 时发生。 如上所述、如何实现恒定电流?  



    3) 3)如何在充满电条件(持续充电状态期间)后停止传递电荷?


    测量仪表在设置 FC 位后自动执行此操作。 请参阅下面的内容。  



    这里的问题是、由于某种原因、电流不是恒定的。 我将做一个单独的主题、并要求充电器团队为您的特定充电器器件查看是否需要配置不同的充电器。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    非常感谢您的讲解。 如果您在配置方面为 bq24192充电器创建一个单独的线程、那将会非常好。

    正在等待您的回复。

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    我将为充电器团队创建主题。 他们的回答将会返回给您。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    请查看 充电器团队的以下回复。   

    "它们可以通过降低端接电流电平并降低实际电池和电路板之间的阻抗来避免这种情况。 终止可消除输出阻抗上的 IR 压降、如果压降过高、则会触发再充电阈值。"

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    非常感谢您的回复。

    在执行一些测试后、我们观察到充电器中的某些位未正确设置。  

    我有以下问题:

    1.正如充电器团队所说,降低终止电流水平,但如何做到这一点?  充电器寄存器 ITERM [3:0]=终止电流限制位是保留的、因此我们无法设置终止电流。  电量监测计正在控制充电器。

    符合 bq27531-G1 TRM (第 24):电量监测计禁用充电器电流终端、并使用库仑计数器进行终端检测。 偏移= 128mA、范围= 128至2048mA、默认值= 256mA

    那么、这里不考虑端接电流?

    2.当 FC 位置位时、电池充满电后 、EN_HIZ 位(Reg0)也会设为高电平。 因为我们 通过设置 EN_HIZ = 0禁用了高阻态模式。 为什么充电器进入 高阻态模式?

    3.在充电过程中 ,CHRG_STAT[1:0](Reg8)=10=快速充电模式,充电完成时变为00=不充电,但它应该变为11=充电完成,对吧?

    4.CHG 位在充电期间以及充电完成时始终设为高电平。 但是、当设置 FC 位时、它应该清除、对吧?

    5、Reg5: en_term =电量监测计禁用终止检测、以使用库仑计数器接管此功能、这里 库仑计数器意味着传递的电荷? 在我们的情况 下、EN_TERM =0意味着它不会考虑电荷终止时的收尾电流?

    请参阅下图:

    6.如果我们要将充电器从默认模式更改为主机模式(此处设置了 GG_GHRGCTRL_DISABLE),如何操作?  

    根据 bq24192充电器数据表、为了使器件保持在主机模式、主机必须在看门狗计时器到期(REG05[5:4])之前向 REG01[6]写入1两次来复位看门狗计时器、或通过设置 REG05[5:4]= 00来禁用看门狗计时器。

    但 REG01[6]和 REG05[5:4]是保留的。

    当 GG_GHRGCTRL_DISABLE 置1时、 Watchdog_FAULT 位设置为高电平=看门狗计时器过期。 如何删除此过期信息?  看门狗计时器过期的含义或用法是什么?

    此致、

    Janhavi Rane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janhavi、您好!

    降低端接电流电平、但如何做到这一点?

    这由充电器在锥形电流停止时控制、监测计无法控制。  

    充电器团队提供:"您可以参阅 9.5.1.4预充电/终止电流控制寄存器 REG03 (RESET = 00010001、或11)"

    这是监测计中的只读寄存器。



    符合 bq27531-G1 TRM (第 24):电量监测计禁用充电器电流终端、并使用库仑计数器进行终端检测。 偏移= 128mA、范围= 128至2048mA、默认值= 256mA

    那么、这里不考虑端接电流?

    如果充电器使用我们的充电电流和充电电压、则电量监测计可以对其进行控制。  

    当 FC 位置位时、电池充满电后 、EN_HIZ 位(REG0)也设为高电平。 因为我们 通过设置 EN_HIZ = 0禁用了高阻态模式。 为什么充电器进入 高阻态模式?

    我在 TRM 中看到这是一个只读寄存器。 充电器中可能有此设置、电量监测计读数为高。  

    此外、检查 CHGTRM_HIZ 位。



    在充电期间、 CHRG_STAT[1:0](Reg8)=10=快速充电模式、当充电已满时、它变为00 =不充电、但它应该变为11 =充电完成、对吧?

    当 设置 FC 标志时、监测计不一定会打开 CHG FET (OFF)。 只要显示"未充电"、监测计就可以正常工作。

    充电期间以及充电完成时、CHG 位始终设置为高电平。 但是、当设置 FC 位时、它应该清除、对吧?

    您正在误解某些内容。 当 CHG 位置位时、表示监测计处于充电模式。  

    FC =已达到充满电状态。 当满足充电终止条件时置位。 置位时为 true。

    Reg5: En_Term =电量监测计禁用终止检测、以使用库仑计数器接管此功能、这里 的库仑计数器意味着通过的电荷? 在我们的情况 下、EN_TERM =0意味着它不会考虑电荷终止时的收尾电流?

    如果设置了 EN_TERM、则意味着监测计忽略充电器的终止检测。 测量仪表随后将使用库仑计数器。 库仑计数器表示 计算两点之间的总传递电荷。  

    关于问题6、请联系充电器团队以了解充电器问题。 我看到这个线程正在变成一个基于充电的线程、而不是一个基于电量监测计的线程。 我尽力回答充电器问题、但我不是充电器专家。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    非常感谢您对我们的支持和耐心。

    我将联系充电器团队以了解 有关充电器的更多问题。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Janhavi Rane