This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:bqbq24170evm-002电路板上 R22的功能是什么?

Guru**** 2506095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127762/bq24170-what-is-the-function-of-r22-on-bqbq24170evm-002-board

器件型号:BQ24170

你好!μ A

我使用bqbq24170evm,其中avcc由电阻R22和d3002并联供电。如果 D3正常,则可以为 AVCC 供电。为什么 R22并联连接?R22的作用是什么?我需要你的帮助。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有助于减少 AVCC 引脚的泄漏、适用于更高输入电压的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减少 AVCC 引脚的泄漏?如何  减少?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以通过添加 R22来减小。 在更高的输入电压下具有更多优势。