This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61092:输出电容短接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128662/tps61092-output-capacitors-are-shorted

器件型号:TPS61092

大家好、

我们的客户在其应用中使用 TPS61092RSAR 将3.7V (锂离子电池)升压至5V。 但是、输出电容器 C4和 C5始终发生故障(短路)。  这些是电感器和输出电容器的器件型号。
电感器 CDRH103RNP-6R8NC-B
C4 CL21B225KOFNNNE
C5 TAJD107K016RNJ
他分享 了下面的原理图和光绘文件。 我已经检查了一些线程、并注意到问题的原因是组件的布局、尤其是电容器。 您能 帮助我们确定此电路板故障的可能原因吗?
  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们将很快审核并告知您回复内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的联系。 回顾后、我有以下建议和问题:

    1.您确定问题是由芯片引起的吗? 我是说客户是否检查过其他器件、如输出电容器或负载? 此外、客户可以从 PCB 上移除芯片、并测试 VOUT 和 GND 之间是否存在短路。

    2.如果这真的是我们芯片的问题,我想知道故障的可能性。

    3.客户能否提供 SW 节点电压波形?  我想知道 SW 节点电压尖峰的峰值。 您可以将 本文 作为参考、以更好地了解如何正确测量 SW 节点尖峰。  

    4.关于布局,我认为 C4的布局可能是导致此问题的原因。 流经 C4的电流路径过长、需要流经另一层、然后返回 GND。 客户可以将 C4放在 C5的位置、然后再次尝试测试问题是否仍然存在。

    此致、

    Nathan