请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61235P 您好!
我想知道为什么有不同的接地符号。 我想使用 CC 特性、并将~41.4k Ω 电阻器与10uF 电容器并联、以获得理想的3A 限值、因为它非常适合为该升压转换器获得5.1V/3A 的输出电压。 我很困惑为什么会有不同的接地符号、如图所示。

谢谢、
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道为什么有不同的接地符号。 我想使用 CC 特性、并将~41.4k Ω 电阻器与10uF 电容器并联、以获得理想的3A 限值、因为它非常适合为该升压转换器获得5.1V/3A 的输出电压。 我很困惑为什么会有不同的接地符号、如图所示。

谢谢、
Andy
尊敬的 Andy:
AGND 表示模拟接地、而 PGND 表示电源接地。 我们将它们分开以增强电路的抗噪性能。
AGND 用于信号线路、例如 EN 信号和 INACT 信号。 PGND 用于电力线、如 VIN 和 VOUT。 在客户的应用中、您只需用一条线路连接这两个引脚、这称为单点接地。 这可以减少电力线噪声对信号线路的影响。 您还可以将数据表或 EVM 板用户指南中的布局作为参考。
此致、
Nathan