This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735-Q1:LM2735Y-Q1原理图审核

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128785/lm2735-q1-lm2735y-q1-schematics-review

器件型号:LM2735-Q1

您好 TI 团队

我需要与您的团队一起审阅原理图

LM2735Y-Q1 schematics

输入电压:5V

输出电压:10V

输出电流:23mA

FSW=520KHz

您能否查看 原理图、了解所用元件是否正常、还请对 电路进行稳定性分析

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiruppathi、您好!

    我将向您发送一个 PSpice 模型。 请稍等。

    谢谢

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiruppathi、您好!  

     您可以在此处找到动态模型、建议使用参数作为数据表参考。

    L=33uH、CP=330pF

    您可以更改参数以查看动态波形。

    e2e.ti.com/.../LM2735Y_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

    谢谢

    Fergus