This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:由 WT6636控制的 UCC28782

Guru**** 2513645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125859/ucc28782evm-030-ucc28782-under-wt6636-control

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC28782LM7480

您好:

我们简要讨论了 UCC28782在 WT6636控制下想要5V 输出时的行为。 我们认为即使是9伏也会有问题… 可能是12伏、15伏正常。 我们在 UCC28782中的经验是、它对 xmfr 匝数比非常敏感、无论 UCC28782尝试进入何种负载或空载或何种模式、1:.2:.2绝对不会产生5V/9V 电压。 尤其是针对20V 100W 输出而设计的情况。

考虑 一些具有高效率的降压方案会产生所有较低的电压、而20V 5A 是直通模式、这要可靠得多。

它的工作原理、人们可以寻找的拓扑、尤其是输出电流可以在0至3A 之间时...这意味着集成滤波电感器将在第二级产生高纹波输出。

我们知道 他们让 WT6636控制 UCC28782、但所有此类计划似乎最终都是失败的产品、尽管出售的产品"廉价"。

我们不能承受这种实地失败的后果。

您是否认为应该存在更好的解决方案? 6V 电池怎么样?

最后一个问题是:UCC28782控制的转换器输出是否替代 BQ 系列的充电控制器? 或者、它是否取决于器件的内部"电池充电"电路以及 BQ (或等效 IC) 、以安全且长寿命的方式完成大多数电池所需的充电模式?  

这对于确定 UCC28782控制模块如何为独立电池真正充电至关重要。 我们在过去十年中遇到的大多数"充电器"在几个月后不工作、或者烧坏了电池、或者最多以巨大的损失给消费者和环境缩短了电池寿命、最终在垃圾箱中形成了一堆不可回收的电池。

我们再也不能承受这种情况了。

感谢您对上述评论的评论、

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    Ulrich 将在两三个工作日内回复。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    匝数比为1:0.2:0.2 (重列5:1:1)可得到20V 输出的反射初级电压为100V、5V 输出的反射初级电压为25V。  通常根据主 FET VDS 额定值 = Vbulk_max + V_d反射 +降额裕度+ V_spike (如果有)来选择匝数比。  考虑到 SR-FET (或二极管)的额定值和应力、微调 P-S 比率。   
    对于 USB-PD 应用、值通常为5V、9V、(有时为12V)、15V、20V、 现在是28V 及更高。  TI 的 EVM 可产生5V、9V、15V 和20V 电压。  
    6V 电池不在 USB 范围内、除了从9V 或更高电压稳压之外。   
    但是、固定 USB 电压并非设计用于直接为电池充电、而是用于一般应用。 相反、USB-PPS 方案用于直接电池充电。  它需要一个不同的 USB 控制器(WT6636F 不适用于直接电池充电)。   

    同时、20V 至5V 的输出范围也以1:1的比率反射回 AUX 绕组。  当对9V 和5V 进行编程时、这对于 UCC28782偏置电压而言太低、但 UCC28782的内置升压功能将这些低电压升压回18V。  
    同样、如果通过 USB-PPS 控制器直接为低电量电池充电、则升压功能将一直有效、同时电池电压(Vout)< 15V。

    在所有情况 下、必须由专用控制 IC 控制电池的充电、以将该电池的适当电压和电流调节为其充电状态的正确电压和电流、从而最大限度地延长电池寿命。  它可以是 BQ 控制器或其他控制器;它们都会修改 UCC28782的反馈电流、以建立所需的正确输出电压。  如果电池充电不正确、则是所用充电控制器的故障、而不是 UCC28782提供该控制器所需的电荷。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    我在这个问题上几乎被折磨了6天:太糟糕了,我在你发布的那一天没有看到这种反应!

    感谢您对该问题的绝对澄清。 遗憾的是、人们似乎认为此类控制器进行充电只是因为它们具有"电流感应"输入并可以控制 Vout。

    我之前在 BQ 应用领域工作过、因此我知道的比信任"充电"的简单解释要好...

    更不幸的是、我们的 LiPo 供应商说"我们只销售电池"... HA! 谁知道他们在卖什么? 充电/放电对于电池的安全和长时间使用至关重要。

    在 一个世界里,很多电池最终会被一堆 junk....chargers 以6美元的价格出售。。。

    因此、我们的产品将具有 UCC28782之后的 BQ 系列、该系列具有用于连接 USB C 端口的控制器。 有2种应用:PD 和充电。 它们并不是同义词。

    在这方面有一件事。

    我还担心、突然将灌电流负载应用到具有 MOSFET 的插座 会导致故障! 除非 Vout 来自变压器处的二极管、如 WT6636中所示。

    如果使用 SR、情况将会更糟。 具有2个背靠背开关的 WT 解决方案有双重问题!

    它们显示了公共源节点悬空。 当电荷泵的电压高于 VCC 8.6V 时、您可以保证当 Vgs 变为20+8.6=28.6V 时开关出现故障

    我们无法承担设计具有已知故障模式的产品的费用:因此、我们开发了一个12.5mm 的方形器件、可确保对端口上的任何灌电流负载进行失效防护阻断。 只有当控制器准备好启用分块器件时、它才会打开并允许 PD 或充电...它中有 TI 器件...

    我希望您对此进行审查。 希望把它放在市场中。我该怎么做?

    感谢您在这方面提供的任何帮助。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    我不确定如何让您放心。  WT6636遵循既定的 USB 3.x 协议、这些协议可防止 USB Type-C 连接器不受控制地加载。  我们的 EVM 使用单个阻塞开关。  其他设计可能使用背靠背 FET 作为阻断开关。  在任何一种情况下、通过 WT6636 (以及其他 USB 控制器)实现的 USB 协议都不允许在错误的时间施加错误的电压。  

    当然、没有人可以阻止有人将 USB-C 插头连接到一些未经 USB 认证的电路、并为任何具有 Type-C 输出端口的器件提供过高的电压。  但这将构成不适当和潜在的破坏性行为(甚至可能是恶意行为),没有特殊手段,就不可能受到保护。  所有按照 USB 标准设计和认证的器件都应协同工作。  
    我没有收到任何关于 ACF EVM (具有单个阻断 FET)损坏或不兼容的报告。  

    我可以查看您的特殊电路以查找潜在的应力问题、但我无法保证它符合 USB 标准。  我将通过贵公司的网站"联系人"屏幕发送联系人信息。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    非常感谢您的周到回答!

    当我对它感到焦虑时、我会撞到 TI 芯片 LM7480上、它实现了我们内置到模块中的功能。 如果我们的模块存在任何存在的理由、它现在完全基于这个芯片。 我们会将其转换为使用 LM7480。

    "负载突降保护"。。。谁会想到?

    但我喜欢它。

    我对这件事的失败的恐惧来自 A 世界的评论。 便宜的东西,失败的原因是什么?

    再说一次、thnx 多次。

    并感谢即将到来的信息。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uli:

    通过 Ganmar 网站获取您的联系人。

    将对此采取后续行动:明白、这纯粹是一种审查、不会产生任何影响。

    BTW:我终于认识到了以下几点:

    1) 1) PD 是经典意义上的电力输送适配器:当 USB C 灌电流连接到 PD 时、它根本不承载任何电势。 这个方面 对于消除有关 WT6636使用的任何混淆都至关重要。

    因此,单个阻塞开关就足够了。这是为了让功率仅在协商协议时流动...电压、功率等

    1. 2) 2)相比之下、USB C 充电器可以连接、并且可以将任何电池灌电流连接到充电器。 然后、充电器必须确定它需要什么。 但它不允许接收器连接到任何内部节点。 直至电池管理系统确定 BQ 芯片必须提供什么。  那么、我们可能需要不同的阻断器件、对吧?

    Thnx 非常感谢您在这个问题上提供的所有帮助。  

    谢谢。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uli:

    通过 Ganmar 网站获取您的联系人。

    将对此采取后续行动:明白、这纯粹是一种审查、不会产生任何影响。

    BTW:我终于认识到了以下几点:

    1) 1) PD 是经典意义上的电力输送适配器:当 USB C 灌电流连接到 PD 时、它根本不承载任何电势。 这个方面 对于消除有关 WT6636使用的任何混淆都至关重要。

    因此,单个阻塞开关就足够了。这是为了让功率仅在协商协议时流动...电压、功率等

    1. 2) 2)相比之下、USB C 充电器可以连接、并且可以将任何电池灌电流连接到充电器。 然后、充电器必须确定它需要什么。 但它不允许接收器连接到任何内部节点。 直至电池管理系统确定 BQ 芯片必须提供什么。  那么、我们可能需要不同的阻断器件、对吧?

    Thnx 非常感谢您在这个问题上提供的所有帮助。  

    谢谢。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    恐怕您已经达到了我对 USB-PD 的了解极限。  我无法回答您的第二个问题。   
    我将了解我是否可以在电池管理解决方案部门找到可指导您的 PD 和 BQ 问题的人员。  

    此致、

    Ulrich