This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:稳定性

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126632/tlvh431-stability

器件型号:TLVH431
主题中讨论的其他器件: TL431ATL431

大家好、

  1. 该数据表指出:“TI 建议选择相位裕度大于5°的电容器,以保证 TLVH431的稳定性”
    我认为 大约5°的相位裕度应该是不稳定的或显示较大的振铃。 这只是拼写错误吗?
  2. TL431/ATL431应用手册(SLVA685/SLVA482A)介绍了为输出电容添加串联电阻器以提高相位裕度的效果。
     THVH431是否具有相似的数据(SLVA685的图6~8)?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、  

    我目前正在研究此问题、并将在本周四 PDT 向您提供更新。  

    此致、

    李宏发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    1、5度相位裕度在启动时会有一些振铃、但会随着时间的推移而稳定。 大于35度的相位裕度将非常稳定,并且不会出现任何减振或振铃。

    2.我仍在寻找我们是否有与 TLVH431等效的数据、我将尽快为您提供更新。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    李宏发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持。 我理解问题1。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    感谢您的耐心等待! 我仍在研究这些数字、并将尽快向您提供最新信息。

    此致、

    李宏发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我已经向我们的设计团队寻求支持、但我仍在等待回复。 我的目标是在星期四之前获取最新信息。 再次感谢您的耐心!

    此致、
    李宏发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我刚刚从我们的设计团队那里听到过。 TLVH431的 ESR 不存在稳定性条件。

    此致、

    李宏发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您与设计团队的确认。

    此致、

    Shota Mago