This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 USB 插头方向导致故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123496/tps25750-tps25750-usb-plug-orientation-causing-failure

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TIDA-050047

我们在3个内置电路板中有2个电路板存在问题、即 TPS25750无法在 USB-C 插头的一个方向上协商电源。 只有一种工作方式、如果我们反转 插头、则进入充电器的高压输出上没有电压。

我们的设计类似于 TIDA-050047、适用于仅灌电流应用。

两个器件以完全相同的方式发生故障似乎不仅仅是巧合。 这是已知问题吗? 导致问题的原因是什么?

为了帮助识别零件/批次、包装中包含以下内容:
25750
TI 048
AF88 G4

我已捕获 CC1和 CC2波形。

CC1在 CH3上、CC2在 CH4上(左侧失败、右侧通过)

Signals captured during failureSignals captured when cable is reversed (passes)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您是否有适用于工作电路板和不工作电路板的任何可用 PD 日志?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 PD 日志。 如何获取这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您可以购买 PD 日志分析器(如 TotalPhase)、将其与 USB-C 线串联、并将分析器连接到您的计算机。 每个分析仪都有相应的程序、因此用户可以解码并查看 PD 和连接的器件之间的情况。  

    此致、

    林德华

    总相位: https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    在我们的情况下、PD 能够以一个方向进行协商、因此可以安全地假设它不是合同匹配问题。

    无论电缆方向如何、我捕获的信号都应该相同。 它们为什么不同? 这可能是什么原因? 这是否是器件的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您能否检查并查看不同电缆是否出现故障? 根据我从波形捕获中看到的情况、CC 线路上似乎存在某种程度的断开连接、这可能是由于电缆故障造成的。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试不同的电缆和不同的充电器。 2个独立 PCB 上的2个独立器件发生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    让我与我的团队核实、看看是否有其他报告的此问题案例。 下周我会再回来。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    请参阅有关仅灌电流应用的 e2e 博文、并检查您的设计是否匹配 :https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988215/faq-tps25750-how-do-i-create-a-sink-only-usb-c-pd-port-to-replace-a-legacy-barrel-jack-connector 

    [引用 userid="474591" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1123496/tps25750-tps25750-usb-plug-orienting-causing-failure"]我们遇到了3个内置板中的2个问题、即 TPS25750无法协商一个 C 插件的电源方向。 [/报价]

    是否所有电路板都具有相同的设计? 您能否检查并查看是否存在潜在的硬件问题(误接、焊料等)?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond 这不是硬件问题、我已经确认了连接。

    目前正在获取 PD 分析仪。 同时、请确认没有其他报告的此问题案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    从我可以发现的情况来看、没有已知的插头方向情况。 通常、如果一侧正常工作、则另一侧也应正常工作、因为电缆引脚在两侧进行镜像。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从进一步的测试中、发现这是由于电缆故障(间歇性)。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    很高兴您能够解决此问题!

    谢谢、此致、

    林德华