This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:高浪涌电流

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128934/uc3843-high-inrush-current

器件型号:UC3843

大家好、

我们的客户有与以下其他主题相关的跟进询问。  

e2e.ti.com/.../uc3843-how-to-sense-the-current-ramp-of-uc3843

我根据仿真得出的另一个问题是、启动时浪涌电流较高、但实施了软启动。 我在启动时所做的是使用线性稳压器、该稳压器使用达林顿对实现、可在短时间内为 IC 提供 VCC、然后轻触13.5V 降压转换器的输出以提供 VCC。 这样做的原因是线性稳压器限制了功耗、因为它只会在很短的时间内导通。 我不确定这是不是导致软启动无法正常工作的原因。 让我给您发送一张我仿真的电路的快照。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路分辨率快照不足以读取。 因此、我无法查看您的电路。

    我认为您可以跟踪高启动/浪涌电流的来源。 例如、您可以在上电期间任意下拉软启动电容器、因此在手动释放下拉电容器之前 UC3843不会启动。 这样、如果您仍然看到高启动电流、那么您就会知道电流不是来自 UC3843。 然后、您可以跟踪另一个电路以查看高电流来自何处。