This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:与 UCD90124兼容

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90910, UCD90124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129073/ucd90910-compatibility-to-ucd90124

器件型号:UCD90910
主题中讨论的其他器件: UCD90124

您好!

你好。

客户目前正在  生产的 PCB 上使用 UCD90910RGCT。 他在采购此器件时遇到问题、并注意到 TI 网站上说已将其替换为 UCD90124ARGCT。 这是直接替换吗?

他是否能够将他在 UCD90910上使用的系统文件导入到 UCD90124? 还是 需要 UCD90124专用的新系统文件?

这两个芯片是否可以无缝互换以用于生产 PCB?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90910与 UCD901204A 引脚相同。 但它们具有不同的功能、因此客户不能将系统文件从一个文件用于另一个文件。

    它们可以为两个器件保留相同的 PCB。

    此致

    Yihe