This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:当系统 vol 下降但没有达到 ACOK 时进行开关操作、然后恢复正常

Guru**** 2535380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128869/bq24800-switching-operation-when-sys-vol-drops-but-not-reaches-acok-then-recover-to-nomal

器件型号:BQ24800

大家好、  

这是一个相关的问题、   

/resized-image/_size/640x480/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/pastedimage1661332911073v1.png

当系统电压突然由于某些负载瞬变而下降、但未达到 ACOK 电压(设置为17.56V)时。  

器件是否停止开关操作? 如果系统电压达到16.15V 的 ACDET 低电平、开关操作是否正确停止?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    图片模糊、我无法读取图片上的文本、您能否上传分辨率更高的图片?

    此处的系统电压是由交流适配器还是电池供电?

    此致。