This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:使用 BQ79616的条件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128759/bq25731-conditions-for-using-bq79616

器件型号:BQ25731

您好:

我看到 BQ25731 EVM 没有电池管理芯片。 在什么条件下、您建议在20V/100W 甚至20V/240W 充电器中使用 BQ79616

感谢您对此发表的任何评论。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    在完整的电池管理系统中、应该有一个电池充电器、一个电池电量监测计和一个电池保护 IC、例如 BQ79616。 如有其他问题、请使用正确的器件型号提交。 它会将您连接到保护器支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx 会做的。 关闭此帖子