This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:Chem ID 匹配、但容量非常不同

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129058/bq27520-g4-chem-id-match-but-very-different-capacity

器件型号:BQ27520-G4

使用 Chem ID 匹配工具。 我们的电池似乎具有良好的 ChemID 匹配、但容量是否不同? 我们的电池是2000mAh 电池、建议的 ID 是10000mAh 电池?

最佳化学 ID:256         最佳化学 ID 最大值 偏差,%:2.88

所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%              

Chem Id         最大 DOD 误差、%    最大 R 偏差、比率

256           2.88                0.59.

最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。

Nick Carley