This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2819:VCC 振荡

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2819, TPS2829

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127648/tps2819-vcc-oscillation

器件型号:TPS2819
主题中讨论的其他器件: TPS2829

大家好、

 

我的客户正在尝试将 TPS2819与 LDO 的外部13.7V 电源配合使用。

VDD 和 VCC 与数据表中的图20连接在一起,因为客户不想使用内部稳压器。

LDO 启动300ms 后 ,VCC 开始振荡,电压从13.7V 下降到12.3V。

请帮帮我。

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    这样连接 LDO 输出时、振荡/稳定性可能是一个常见问题。 本文档 适用于略有不同的应用、但某些技术可能会有所帮助。 我假设在没有负载的情况下看到了这种行为? 打开驱动程序的输出实际上可以在不进行任何更改的情况下解决该问题。 否则、"虚拟负载"或增大 VCC 电容可能有助于实现稳定性。  

    系统应拉至更高的电压并有效地禁用内部 LDO。 请告诉我客户是否可以实施这些建议、以及他们是否可以为我们将来的参考而努力。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex San:

    增大 VCC 电容不能避免振荡。

    您能否告诉我、高输入电压 足以避免振荡?

    或者、 迁移 到 TPS2829或切断 VDD 路径是否可以作为解决方案?

    此致、

    Itoh

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    很遗憾听到这种情况不起作用。 有一个内部二极管从 VCC 到 VDD 形成一条路径、该路径应确保 VDD 由于压降而超出稳压范围。 我认为将外部短路与 VDD 路径分开可能会有所帮助、值得评估。 切换到 TPS2829基本上是相同的操作、但 VDD 引脚未向外键合。 因此、改用 TPS2829可能是一种更好的噪声解决方案、但分离 VDD 也应该起作用。  

    还有一些驱动器、例如 UCC2751x 系列、它们具有 P2P 或几乎 P2P 布局、具有更好的成本和电源、尤其是长期而言、因为 TPS28xx 太旧了。 因此、这些也值得考虑。  

    请告诉我、分离 VDD/VCC 是否有助于我们将来参考。

    谢谢、

    Alex M.