This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:未连接的引脚

Guru**** 2592090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127498/dcp020515d-unconnected-pins

器件型号:DCP020515D

您好!

DCP02系列直流/直流转换器在数据表中有几个标记为 NC (未连接)的引脚。

NC 是否意味着它们没有在内部连接到任何东西,并且可以安全地将这些引脚与相邻的引脚连接?

例如、在我的当前布局中、将引脚26和27连接到引脚2和3可能是合理的。

谢谢!

此致、
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    NC 引脚可能标记为 NC、但可能具有内部连接、也可能是真正的无连接引脚。 让我在内部进行检查、看看它们是否为真、没有连接。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否已获得有关此问题的一些信息?

    谢谢、
    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我从团队那里获得了这些信息。 我相信您可以通过测试 NC 引脚的电压、然后检查 PGND 和 SGND 引脚之间的电阻来实现。 如果它是浮动的、它应该较大。

    此致、

    Richard