This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:如何理解9.2.2.1输入大容量电容器和最小大容量电压中的公式

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128956/ucc28c44-how-to-understand-the-equation-in-9-2-2-1-input-bulk-cap-and-minimum-bulk-voltage

器件型号:UCC28C44

各位专家、您好!

您能帮我解释一下这个等式吗?

它是如何推导出来的、它的作用是什么?

TKS & BRS

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考以下内容来了解该公式的用途。

    在您了解设计中的 VBULK_MIN 和 VIN_MIN 后、您需要设计桥式整流器之后的电容器值。 图29中的 C1A + C1B。

    有关如何减去该公式、您可以从一本文本手册中找到有关如何设计输出端带电容器的桥式整流器的信息。 或在网络中搜索设计方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我感到困惑的是红色框中的分母值。 它看起来应该是2*PI。  

    在我看来 、蓝色框中的公式表示放电周期的部分。  

    第一部分0.25来自(0.5 π)/(2 π)。 这意味着 Tdischarge1中的 T 部分占用了 T

    第二部分 arcsin ()。 这意味着 Tdischarge2的一部分占用 T

    您能帮我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是一个全波、因此使用 PI 进行计算、从 PI 重复到2 PI。