This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177设计的输出电容器

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127211/lm5177-output-capacitor-for-lm5177-design

器件型号:LM5177

您好!

我使用网络工作台电源设计器为宽输入降压/升压转换器创建设计。

实际上、我创建了两个相同的设计。 1使用电解聚合物电容器(PCR1J390MCL1GS)作为主输出电容器。  另一个具有多个 MLCC。

此设计中的开关频率为1.31MHz。

MLCC 的电容在1MHz 时开始上升。

是否可以让 TI 电源专家查看我的电源工作台设计并分享想法?

e2e.ti.com/.../cga6p1x7r1n106m250ac_5F00_200131.pdfe2e.ti.com/.../e_2D00_pcr.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。
    陶瓷电容器的预期行为是电容在较高频率下下降。
    在图中所示的点、它不会再次增加、而是电容器的行为类似于电感器。

    您的转换器将需要特殊的高频电容器。
    然后确定降额并相应地增加您使用的电容(高于标称值)。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢你的参与。  听起来好像使用 Nichicon 聚合物铝电解电容器滚动可能是更好的途径,假设我不会从错误的方向开始,

    我可能对工作台的情况有所误解。  您是否能够访问我的设计?

    工作台最初采用三个4.7 uF 陶瓷电容器和一个 Cout 定制电容器来实现设计、ESR 为0或1m Ω、额定1uF。

    我经常看到 LED 驱动器文档推荐的1uF 陶瓷电容为220uF 或更高、用于 Cout 的电容越高越好。

    我用了3个4.7陶瓷电容器进行平滑处理、定制部件是一个大容量存储电容器、它希望我 自己挑选、1uF 只是一个占位器。

    根据其 I 确定、40uF 的大小几乎与我可以避免的大小相同、因为相位裕度低于35度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的转换器应始终使用陶瓷电容器、该电容器可以处理这些高频率、而不会出现过多的降额。

    对于大输入/输出电容器、您可以将陶瓷电容器与铝电解电容器或铝聚合物电容器结合使用。

    但是、这些器件的质量很高、 具有低 ESR 和低 ESL、这一点非常重要。  

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经听过你的声音了一段时间、现在我要关闭这个话题了。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里