This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何添加外部栅极驱动器

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125336/lm5170-q1-how-to-add-external-gate-driver

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170UCC27201A

专家您好!

这似乎是一个不可能的问题、但请检查一下。

我们的客户存在热问题。

因此、他们想知道是否可以在外部为该部件添加另一个栅极驱动器、或者不能减少热问题。

红色框的引脚是否可能如下所示?

或者是否有任何解决方案和指南来减少散热问题、除了风扇或冷却器?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    LM5170可支持外部栅极驱动器。
    它还允许对死区时间进行手动配置(编程)。

    下面是一个示例、说明了这种情况:

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的快速反馈。

    请您与我分享完整的参考原理图吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这些原理图大多是机密的、因此我需要验证是否可以将这一个或类似的原理图交给您。

    我可能需要几天的时间才能找到它。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我将等待您的良好反馈、并希望尽快获取这些原理图。

    我们客户的产品是主要公司的电池充电和放电测试仪。

    没有足够的时间进行调试和修改。

    因此、我需要您的帮助和支持。

    您可以通过电子邮件将其发送给我

    michael.jeong@arrow.com

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您向我提供您的电子邮件地址。
    我已将此请求转发给美国同事、他们是该原理图的发起人。
    当我有答案时、我会告诉您。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以在此处找到采用外部栅极驱动器的设计: https://www.ti.com/tool/PMP21943

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的友好支持。

    我收到了客户的询问。

    我们的客户计划使用 UCC27201A 栅极驱动器来运行降压转换器。

    它们将按以下原理图进行连接。

    此外、12V 电压也将提供给 HB1、HB2。

    SW1、SW2将连接到 GND。

    请您审核并向我提供反馈?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 LM5170、我建议仅使用10V 而不是12V 作为栅极驱动器(HB1和 HB2引脚)的电源。
    将 SW1和 SW2连接到 GND 应该正常。

    我不是我们栅极驱动器的专家。

    我是否可以要求您为 UCC27201A 打开单独的线程?

    谢谢、此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经听过你的声音了一段时间、现在我要关闭这个话题了。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里