This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:这是正确的器件吗? 参考设计 PMP31052和应用手册 SNVA826并使用多个独立的输入电压源

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126524/lm5176-q1-is-this-the-right-part-reference-design-pmp31052-and-app-note-snva826-and-using-multiple-independent-vin-sources

器件型号:LM5176-Q1

大家好! 我不熟悉这个论坛、希望在适当的时候、我也能为此做出贡献!

在研究用于新产品概念验证设计的潜在组件时、我了解 了 LM5176-Q1 、并在考虑了产品页面、数据表、参考设计(PMP31052)和应用手册(SNVA826)中提供的有关其并联使用的详细信息(两个)后、 我认为这个部分可能是我的项目的正确部分。

话虽如此、我想确认与我的项目相关的一个重要细节:应用手册假定两个控制器的输入电压来自同一个源。 在我的项目中、稳压器将从两个独立的独立电源获得功率。 这是否会导致应用手册的设计选择出现任何问题、是否需要进行任何重要更改才能使其正常工作。

或者、您是否有其他有关器件/参考的建议 更适合我的项目的设计/应用手册? 请参阅以下有关我的项目的更多详细信息:

1、本项目的系统将有2个以上的电源(受保护的锂聚合物电池组、4S 或5S、非稳压输出)。系统可选择作为12V 直流输出的(两个)电源。

2.为了减少将放置在单个电池组上的负载,系统将使用2个降压/升压控制器(每个控制器由一个电池组供电)提供所需的12V 直流输出,同时在这两个稳压器及其电源(电池组)之间共享负载。

效率和安全性是这里的主要考虑因素,因为它是在电网外使用的,并由电池组供电,在这种情况下,电池组在使用时可能无法或难以对所述电池组进行充电。

我期待该社区为我提供任何意见!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     S é bastien、您好!

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    我认为我需要更好地了解这两个输入之间的差异(最坏的情况)。
    正常运行期间、4S 和5S 之间是否存在混合、或者将始终使用两个相同的电池组?
    是否存在最小的电池电压、系统应从该电压下停止升压?
    如果出现错误、我假设一个电池组可能弱(低电流)或放电(低电压)甚至死。
    在这种情况下、系统会做什么(从单个电池组运行)?

    请您澄清一下吗?

    非常感谢、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    我已经听过您的介绍了一段时间、因此我假设您已经找到了解决方案、现在我将关闭此主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。

    此致、
    哈里