This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:需要一个0.5mA 至2.0mA 之间的直流恒流电流源、此电流源由电位计改变。

Guru**** 2505315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129526/lm334-need-a-dc-constant-current-source-between-0-5-ma-and-2-0-ma-varied-by-a-potentiometer

器件型号:LM334

我需要使用可变电阻(电位器)使直流电流源在0.5mA 至2.0mA 范围内运行并在该范围内变化。 负载很可能在4000至6000欧姆之间变化。 它将在室内使用、最有可能是72华氏度。我真的不希望它随温度变化、但这并不太重要、因为它很可能在室内恒定温度下使用。 我对数据表中有关如何设计 Rset 感到困惑。 输入电压将为18伏。 5000欧姆负载的设计。 如果您能为我提供任何帮助、我们将不胜感激。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    数据表中的第6页可用于计算特定 ISET 的 Rset 和以开尔文为单位的温度。  

     

    使用方程(3)、ISET = 1mA =(227uV*273.15K)/Rset。 Rset = 62mV/1mA = 62 Ω。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Walter、我看到大写的 K 是1000、而不是开尔文、所以你所做的是让我朝着正确的方向前进。