This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:CE 引脚下拉

Guru**** 2579215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129665/bq25601d-ce-pin-pulldown

器件型号:BQ25601D

您好,团队

是否可以通过电阻器下拉 CE 引脚?客户希望使用10k Ω 电阻器。 在 EVM,中、它直接下拉至 GND。是否需要下拉电阻?

谢谢

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    /CE 引脚是一个高阻抗引脚、输入低阈值为0.4V。 只要/CE 引脚下拉电阻器可以使/CE 引脚保持在0.4V 以下、/CE 引脚就应该根据需要工作。

    谢谢、

    宁。