This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:REF5025

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129475/ref5025-ref5025

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件:REF35

我正在为  MCU 寻找+/- 1.25V 精密电压基准解决方案。 TI 是否有可为您提供+1.25V 和-1.25V 精密电压基准的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neguse、

    您是否更喜欢使用串联或并联基准?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neguse、

     您可以将 REF35125 用作精密(±0.05%) 1.25V 基准。 有关 如何创建+1.25V 和-1.25V 电源轨的参考、请参阅数据表第22页的图10-1。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    我想同时评估串联基准和并联基准。

    谢谢你。

    缺点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neguse、

    上述解决方案是否能满足您的需求?

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    REF35125 ,显示 Digi-Key 和 Mouser 上可用的0个数量。 这是新设计吗? 如果可能、您能否同时推荐  串联和并联基准解决方案?

    谢谢、

    缺点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neguse、

    是的、REF35125目前处于预量产状态。

    如果您需要比这更早的时间、请查看使用 REF2025REF3312 、并遵循与 REF35数据表中相同的电路。

    借助并联基准、您可以使用 TLV431B 并将电路接地(为其提供负基准)。

    谢谢、

    Patrick