This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:240W 双极电源

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, BQ25731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129755/bq25731-240w-bipolar-power-source

器件型号:BQ25731

您好:

在文档 TIDT270 (为方便起见、随附)中、有一条陈述称"要求为36V +/-12A"

哪种电源将实现这一目的? 灌电流为12安培?

您能详细说明一下吗?

e2e.ti.com/.../tidt270bq25731_5F00_98_2500_.pdf

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、

    我们使用双极电源(可以拉电流或灌电流)作为电池仿真器。 例如、KEPCO 电源 BOP 36-12DL。 您还可以使用真实电池作为电源。 处理真实电池时要小心。 它不具备商业双极电源的保护功能。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger 您好:

     我在实验室中使用了24V NIH 电池数年、但从未使用过。 您认为我们可以调整 BQ25731EVM 中的充电条件以适应 NIH 电池配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、尽管 BQ25731具有锂电池的默认设置。 用户可以灵活地修改其寄存器并使其成为多化合物充电器。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx