尊敬的
PSE 芯片 TPS23881无法驱动到125W、我们测试了最大只能驱动105W 左右的功率、功率控制寄存器0x2A、0x2B 被分配到255。 随附的是在读取受保护的故障寄存器后、PSE 侧100W 输出的晨间测量值。
任何建议—提前感谢
e2e.ti.com/.../TPS23881_5F00_test.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
PSE 芯片 TPS23881无法驱动到125W、我们测试了最大只能驱动105W 左右的功率、功率控制寄存器0x2A、0x2B 被分配到255。 随附的是在读取受保护的故障寄存器后、PSE 侧100W 输出的晨间测量值。
任何建议—提前感谢
e2e.ti.com/.../TPS23881_5F00_test.docx
尊敬的 Sai gunda
不使用0.2欧姆电阻器、而是不会升高电流。 现在、将0.2Ohm 电阻器更改为0.18欧姆、电流增加约100mA。 使用示波器观察峰值电流2.2A、峰值电流纹波峰值达到大约1A、平均电流仅约为1.5A、这是因为电流纹波更大、因此需要提前进行 PSE 检测以保护它吗? 我们在灯尾使用开关类型恒流驱动器、在开关工作状态下使用调光过程、电流纹波随占空比变化。 在这种情况下、如何在高级保护中解决电流检测问题?
任何 建议? 提前感谢