This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881无法驱动高达125W

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129239/tps23881-tps23881-can-not-drive-to-125w

器件型号:TPS23881

尊敬的  

  PSE 芯片 TPS23881无法驱动到125W、我们测试了最大只能驱动105W 左右的功率、功率控制寄存器0x2A、0x2B 被分配到255。 随附的是在读取受保护的故障寄存器后、PSE 侧100W 输出的晨间测量值。

 任何建议—提前感谢

   e2e.ti.com/.../TPS23881_5F00_test.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    您好像遇到了 PCut 故障。 您能否验证 PSE 端口上使用的感应电阻器是否为0.2欧姆且容差为1%? 在端口侧提供电压和电流波形有助于澄清发现和开启序列期间发生的情况。  具体而言、我们可以看到、我们尝试使用 示波器捕获来查看浪涌电流是什么样的。  

    此致、  

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai gunda

      不使用0.2欧姆电阻器、而是不会升高电流。 现在、将0.2Ohm 电阻器更改为0.18欧姆、电流增加约100mA。 使用示波器观察峰值电流2.2A、峰值电流纹波峰值达到大约1A、平均电流仅约为1.5A、这是因为电流纹波更大、因此需要提前进行 PSE 检测以保护它吗? 我们在灯尾使用开关类型恒流驱动器、在开关工作状态下使用调光过程、电流纹波随占空比变化。 在这种情况下、如何在高级保护中解决电流检测问题?

      任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    使用高精度感应电阻器至关重要、因为 TPS23881使用0.2Ohm 电阻器两端的电压来测量负载电流。 我不确定灯的末端是什么意思。  您是否在 TPS23881的 VPWR 电源上参考了电流纹波?  

    此致、

    SAI