This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:原理图审阅

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129082/bq25303j-schematic-review

器件型号:BQ25303J

您好!

请查看我的原理图

电压和电流输入将来自 USB-C 端口。 我想以4.2V 的电压为锂聚合物电池(3.7V/6000mAh)充电。 我不想使用 TS 功能。 我的电池充电器不会连接到任何微控制器或电源、因此我将 POL 和 EN 保持悬空、因为我无法将 EN 拉高或拉低。 离开 POL 和 EN 是否会像中所示那样正常?电池充电器是否仅在有来自 USB-C 的输入电压和输入电流时工作?

除我所作的检讨外,如有回答,我亦会非常感谢你提出以下问题:

限流电阻器和 LED 需要在功率和电压条件下额定的电压是多少?  

STAT 和 TS 上的 REGN 连接是否正确?

我的电池的负极端子是否可以接地?

输入电容看起来是否正常?

谢谢、

Andy